请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24800 大家好!
我有一个关于 BQ24800的问题。
BQ24800是否具有锂离子充电曲线?
此外、使用外部微控制器进行控制时、是否提供了充电曲线?
此致、
石渡市
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Ishiwata、
Unknown 说:BQ24800是否具有锂离子电池充电模式?
bq24800以恒流(CC)和恒压(CV)模式为锂离子电池充电。 主机在 REG0x15 ()中对电池电压进行编程。 根据电池电压,主机会在 REG0x14 ()中对相应的充电电流进行编程。 当电池已满或电池未处于良好的充电状态时,主机通过将 REG0x12[0]设置为1或将 ChargeVoltage ()或 ChargeCurrent ()设置为零来终止充电。
Unknown 说:此外、使用外部微控制器进行控制时是否提供了充电配置文件?
当使用外部微控制器进行控制时、只要充电电流和充电电压设置正确、充电曲线就应该相同。
以下是有关如何访问 BQ24800完整数据表的主题:数据表
此致、
Christian。