This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27SA08:TPS27SA08CPWPR 替代48V 系统载流能力10A

Guru**** 1220530 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS4811-Q1, TPS1HTC30-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325227/tps27sa08-tps27sa08cpwpr-substitute-for-48-v-systems-current-carrying-capacity-10a

器件型号:TPS27SA08
主题中讨论的其他器件:TPS1HTC30-Q1、TPS4811-Q1

你(们)好!

我们目前 在其中一个应用文章编号 TPS27SA08CPWPR 中使用您的工业高侧开关。
此开关专为24V 使用而设计。
现在我们想构建同一产品的48V 版本、因此我们正在寻找替代开关。

到目前为止、我可以找到的唯一一款器件是 TPS1HTC30-Q1。
它可以处理必要的48V 电压、但最大载流能力仅为6A。
不幸的是、这对我们来说还不够。 我们正在寻找一种能够处理高达10A 电流的开关。

我的问题是、是否有任何可用的开关  可以代替 TPS27SA08CPWPR 或 TPS1HTC30-Q1实现必要的
电压为48V、 最大载流能力为10A?

如果目前没有任何可用的东西,是否有计划推出这样的组件?

感谢您发送编修。

帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、

    目前、我们没有任何能够处理10A 持续直流电流的集成式 FET 解决方案。 建议使用 TPS4811-Q1等 FET 控制器。

    将使用直流10A 的终端设备是什么?

    此致、
    时间