请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好、请在以下解决方案中推荐我-
输入- 120/150/180 至265VAC
输出- 24V/10 A (隔离)
保护-过载、短路、过热
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
您可以将 PFC 和 LLC 用于该应用。
请参阅以下参考设计:
此致
马尼坎塔