This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B7702-Q1:I'd 喜欢了解 Rsense 的最小值和最大值

Guru**** 1142300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1324599/tps7b7702-q1-i-d-like-to-know-the-min-and-max-values-for-rsense

器件型号:TPS7B7702-Q1

您好

我想知道 Rsense 的最小值和最大值。  

我设计的电路的输出电流为4 mA、因此我施加的 Rsense 为47k。  

有什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Junehee:

    RSENSE 没有最小值/最大值、因此可以选择47k。 不过、如果您使用更大的检测电阻器、则可以从检测输出中获得更高的分辨率(假设 ADC 也具有足够高的基准)、因为最大检测电压为47k (假设感测输出在4mA 负载下的精度为20%-这是一个近似值、不能保证)为4mA / 198 * 47k * 1.2 = 1.14V、 如果您想使用更多的可用电压余量、您可以调整 RSENSE 的大小、使检测电压范围为0V 至大约2V。

    此致、

    尼克