我正在使用 BQ24296M、我的计算支持-20C +60C、
RT1 = 2.72KTHM
RT2=8.33KOHM
此计算基于具有以下参数的电池检测电阻器:
-20C 71.18KOHM
+60C 3KOHM
我观察到充电在超过+60°C 的高温下持续存在、而且不会停止
请。 建议可能出现的问题
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
您提供的数学运算似乎与您提供的 NTC 相匹配、在60C 时 VTS 应约为 REGN 的44.7%、因此充电应停止。 有一些测试和测量有助于确定充电不停止的原因。
1.在测量 VREG 时、使用电源直接降低 VTS 的电压、测量其停止充电的电压。 这是为了确认 TS 门控中没有任何设置或问题。 执行该测试时、请在充电停止时测量 VREG 和 VTS。
2.如果可能的话,请在器件即将停止充电时提供一个带有 VTS 的波形,以确保它是一个干净的信号。
3.请将 NTC 替换为3千欧电阻,以检查 NTC 电阻是否不一致。 检查是否使用3k Ω 电阻器代替 NTC 停止充电。
4.充电是否会在-20C 点停止?
通过这些测试、我们可能能够消除充电停止的原因。
此致、
胡安·奥斯皮纳
尊敬的 Yair:
充电器出现故障时是否有信道? [/报价]我们可以通过将 TS 引脚偏置到预期电压来验证此 IC 的行为是否超出预期行为。 这应该比使用温度室更快。 如果在 VTS 位于 VREGN x 0.735或 VREGN x 0.472时充电停止、我们知道对于这些温度、它的行为应该在预期的电阻值内符合预期。
此外、使用3kOhm 电阻有助于验证正确的电阻是否会导致预期的关断、因为不使用 NTC、我想您无需等待温度控制即可运行此测试。
此致、
胡安·奥斯皮纳