This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:监测参数计算器(GPC)黄金 GG 制造商

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323951/bq34z100evm-gauging-parameter-calculator-gpc-golden-gg-maker

器件型号:BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他器件:BQ27426

我收到以下 GPC 报告错误。 我曾试图通过电话与 TI 联系与他人交谈、但他们让我将问题发布在这里。

我已经绘制了曲线、它对我来说似乎是正确的。 不知道为什么不会产生化学 ID。 我想可能是我过度放电了,但它是放电显示在网站上的电池购买。 他们展示了4.2-2.5V 放电曲线。

使用评估模块每4秒收集一次数据。 然后将其转换为 csv、并对数据进行检查。  

我想指出的是、我使用的是21700芯电池、但我认为这不重要。 正在使用的确切单元是 Vapcell P50 (和 no i don't vape bro)。 它们不会指定化学成分来自何处以及电池的实际制造者。  

感谢您提供的任何帮助。  

..................................................................................................

化合物 ID 选择工具、版本=2.54

当前时基故障中使用的配置:
处理类型= 2
NumCellSeries = 1
ElapsedTimeColumn=2
VoltageColumn = 9
CurrentColumn = 11
温度列= 12

最佳化学 ID:2141最佳化学 ID 最大 偏差百分比:3.06



具有最大值的所有 ID 的汇总 DoD 偏差低于3%

化合物 ID 最大 DOD 误差、%最大 R 偏差、比率
0 0 0 0

警告:偏差高于建议水平。 需要为此电池释放新的化学 ID。 如需将电池特性说明发送至达拉斯、请联系您的 TI 代表


为 bq274xx 等基于 ROM 的器件选择最佳通用 ID


器件/系列#1
通用化学物质 ID 器件/电压/化学物质最大 DOD 误差、%
3142 bq27421-G1D:4.4V LiCoO2 20.13
354 bq27411-G1C:4.35V LiCoO2 22.87
128 bq27421-G1A:4.2V LiCoO2 29.25
312 bq27421-G1B:4.3V LiCoO2 35.49
最佳通用 ID 3142
警告:通用 ID 偏差太高、很可能是由于数据异常造成的。 请检查数据文件是否具有建议的格式、单位和测试计划


器件/系列#2
通用化学物质 ID 器件/电压/化学物质最大 DOD 误差、%
1210 bq27621:(Alt_CHEM1) 4.3V LiCoO2 21.06
1202 bq27621:(默认值) 4.2V LiCoO2 22.3
354 bq27621:(Alt_CHEM2) 4.35V LiCoO2 22.87
最佳通用 ID 1210
警告:通用 ID 偏差太高、很可能是由于数据异常造成的。 请检查数据文件是否具有建议的格式、单位和测试计划


器件/系列#3
通用化学物质 ID 器件/电压/化学物质最大 DOD 误差、%
3142 bq27426:(Alt-CHEM2) 4.4V LiCoO2 20.13
1202 bq27426:(Alt_CHEM1) 4.2V LiCoO2 22.3
3230 bq27426:(默认值) 4.35V LiCoO2 23.17
最佳通用 ID 3142
警告:通用 ID 偏差太高、很可能是由于数据异常造成的。 请检查数据文件是否具有建议的格式、单位和测试计划

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Seth、

    您能将您提交给 GPC 工具的数据发送给我吗?

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../P50-Cell.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seth:

    我想问一下为什么当前寄存器不报告有效数字? 这很可能是导致您出现问题的原因。 您使用 AvgCurrent 寄存器作为当前数据、而这似乎是一个很好的折衷方案、无法从我们的工具返回准确的数据。

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我不知道为什么 它没有在电流下方显示。 但这些值是正确的、因此我没有看到这很重要的原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seth:

    在进行测试之前、您是否校准了 EVM?

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、看起来读取正确。 与我的电源和负载测试仪值几乎完全匹配。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seth:

    一切似乎都做得很好。 如果我们在德州仪器的实验室没有对与您的电池类似的电池进行表征、则可能会发生该问题、因此您没有收到有效匹配。 因此、我有3个解决方案。 一种方法是、您可以重新运行测试以查看是否得到不同的结果。 第二、您可以将该电池发送到我们的实验室进行特性分析。 或者第三个(我建议您这样做)是使用 ChemId 2141、该值刚好超出3% DOD 误差建议。 ChemID 仍可以为您提供精确的监测。

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我完全错过了它所说的内容。 我本来期待看到一份列表。 抱歉。

    是的、任何低于最大5%的值都可以满足我的应用需求。