This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:VDD 的实用电源(Vbias)

Guru**** 1139930 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UCC27714EVM-551, UCC28730, UCC28910
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323715/ucc28951-practical-source-for-vdd-vbias

器件型号:UCC28951
主题中讨论的其他器件: UCC27714EVM-551

您好!

您能帮助我为 UCC28951和相关栅极驱动器器件设计一款实用的 VDD (Vbias)电源。
我已经仔细研究了 UCC27714EVM-551等参考设计、但这些设计需要外部 偏置电源。
我的输入电压范围为55V 至200VDC、因此不知何故、我需要为  UCC28951的 VDD 生成+12VDC。

谢谢。此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dean、您好!

    有多种选项可以创建偏置电源。 其中最便宜的是我们的新 UCC28750。 如果您希望实现绝对最低的待机功耗、 可以选择 UCC28730。  

    希望这有助于您快速入门。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢、本来希望比实现完整反激式转换器设计简单一点的东西、现在只有一个 经销商、库存仅是 UCC287502、这让我很紧张。  待机功耗并不是真正的问题。
    我将继续搜索、如果它需要开关稳压器、我认为 HV9910可能最简单。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dean、您好!

    只有一家经销商拥有此库存的原因是 UCC287502刚刚在去年年底发布、TI 可以通过 TI.com 直接销售。如果您在寻找简单的高侧降压稳压器(即非隔离式稳压器)、我们提供 UCC28881。 或者、如果您需要隔离、也 可以选择 UCC28910。

    为您执行以下任一操作?