This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A47:TPS7A4700

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1324419/tps7a47-tps7a4700

器件型号:TPS7A47

我正在使用该部件在600mA 上将电压从7.5V 调节到7.0V。 现在、我需要1500mA 也一样。 我无法找到任何支持1.5A 和输入电压>7V 的低噪声(对于 RF)线性稳压器。  

我可以将两个 TPS7A4700并联在一起吗? 我不需要此部件提供的"数字"电压控制引脚、如果需要、我可以使用常规的电阻分压器。

还有其他想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以并联 TPS7A4700。  我们去年发布了新资源、详细说明了如何执行此操作、下面的第一个链接中列出了此 LDO 的示例。  您会需要使用数字电压控制引脚、也称为 ANYOUT 引脚、因为这在并联这些器件时为您提供了显著优势 (这是因为在使用 ANYOUT 引脚时、误差电压非常小、但在使用反馈电阻器时、误差电压不小)。

    我将您的输入填好了并行 LDO 计算器、并保留了其余的默认值。  基于此、您可以在设计中使用50 m Ω 的镇流电阻器。  如果您需要对此设计的任何其他支持、或者如果您希望我在原理图准备就绪时查看您的原理图、请回复。

    新版白皮书:
    针对使用镇流电阻器的并联 LDO 的综合分析和通用等式
    使用镇流电阻器的并联 LDO 架构设计


    用于复杂并联 LDO 的简单计算器
    PARALLEL-LDO-CALC

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您提供了详细的良好回答。