This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC39002:UCC39002

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC39002, UCC29002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1324055/ucc39002-ucc39002

器件型号:UCC39002
主题中讨论的其他器件: UCC29002

您好!  

我正利用 UCC39002电流共享电路来并联两个电源模块、我想知道是否有任何设计示例提到在对输出电源模块进行"调整"时如何使用器件、如下例所示。 修整仅意味着将电源模块的输出电压调整一定的百分比。 此修整调整直接连接到电源模块的 SENSE (+)引脚、该引脚也会为 UCC39002应用电路的"Radj"电阻馈电、如下所示。  如应用电路所示并联模块时、使用修整功能是否存在任何问题?

           

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Waseem:  

    感谢您关注 UCC29002负载共享控制器。  

    您提出了一个好问题、但我并不了解使用具有修整引脚功能的模块时的任何设计示例。   
    我认为问题的答案取决于如何执行微调功能。  

    您的模块未识别、因此我使用修整引脚查找了一个 Synqor 模块。  
    它们的 Trim 数据表实现与您的图中所示不同、但基本概念可能相同。   

    我假设修整是一个可选功能、但如果您的模块电压必须从标称值开始进行修整、那么所有模块都应该进行相同的修整。
    为了提供电流共享、UCC29002只能向上调节模块的 Vout。  因此无法向下调节 Vout。   
    ADJ 引脚电流会拉低 SENSE+电压以实现该目的。  实际上、这是另一个"微调"操作、但是多模块系统中输出电流的闭环控制中的微调。    如果全 ADJ 电流会将 Vout 调整得过大以便共享、则计算出 Radj 值可将一些可用的 ADJ 电流从 SENSE+引脚转移开。   

    我认为、无论是否使用模块上的修整功能、电流共享的系统设计都是以相同的方式完成的。  
    但如果使用它、主要问题是确保它们的修整量相同。  
    另外、请注意 OVP 阈值可能独立于修整电平、并且最大上调修整加上最大共享调整的组合可能会使 Vout 过于接近 OVP 阈值。   

    此致、
    乌尔里希