This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1653:建议使用的输出电容是多少?

Guru**** 2629015 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323787/tps1653-what-is-the-recommended-output-capacitance

器件型号:TPS1653

您好!

我使用的是 TPS16530、对其输出电容有疑问。 我已经订购了评估模块(EVM)并进行了一些测试。 EVM 使用了470uF 的电容器、但在数据表中找不到关于输出电容值的任何具体建议。

在我的设置中、我使用了22uF 陶瓷电容器、并进行了以下测试:

  • 环境温度设定为85°C。
  • 输入电压为36V。
  • 电流限制配置为1A。

我在两个负载上执行了一个热插拔测试:30欧姆和45欧姆、并且测量了输入和输出电流。 第一个测试是热插拔至0.8A、第二个测试是电流为1.2A 时的热插拔至过流。

使用22uF 电容器时、我会注意到一些奇怪的振荡。 当我将电容增加到42uF 时、振荡减小。

我的问题是:建议的输出电容是多少、或者我应该如何选择输出电容?

我附上两幅图供参考。 第一个图显示了输出电容为22uF 时的结果、第二个图显示了输出电容为42uF 时的结果。

感谢您的帮助。

此致、

伊农·萨鲁西

22 μ F

42 μ F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Inon:

    我认为这些纹波是热插拔时负载的电感导致的。 增大输出电容在这方面将有所帮助。 我们不建议使用 CAP 值。 请根据应用要求进行选择。  

    此致

    G·库纳尔