This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27517A:与

Guru**** 1101210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1316313/ucc27517a-issue-regarding-the

器件型号:UCC27517A

团队成员

器件型号:UCC27517AQDBVRQ1、我们在低侧 BMS 限流模式应用中使用。  

当充电器(充电器在 PACK+和 PACK-之间连接)导通且未提供任何负载时、IC 损坏(烧毁)。 邮件中发送的应用电路。

 PWM 输入由3.3V 微控制器提供给 IC 的同相输入。

这里+12V 以 Batt-接地端为基准、而 IC:UCC27517AQDBVRQ1以 PACK-接地端为基准。

您能帮助我们解决这个问题吗? 如需任何其他信息、请分享。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Revathi:

    能否发送示意图和布局图片? 我不知道你是否把它的截图放在你的原始文章,因为我看不到它.  

    谢谢。
    鲁巴斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Revathi:

    由于时间已经接近2周了、我只是跟踪了解您能否发送原理图和布局。 我还注意到、您说您是通过邮件发送电路的、因此我想知道您是否仍打算这样做?

    谢谢。
    鲁巴斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Revathi:

    由于已经将近一个月了、没有任何活动、因此我假设问题已经解决、所以我将关闭此主题。 如有任何问题、请随时回复重新打开。

    谢谢。
    鲁巴斯