This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:FCC 预测和对每个参数的理解的原理图

Guru**** 1131400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323553/bq27426-schematic-diagram-of-fcc-prediction-and-understanding-of-each-parameter

器件型号:BQ27426

您好,

附件是 FCC 预测原理图的汇编以及 FCC 公式中每个参数的含义和理解、您能否帮助我确认其是否正确?

谢谢!

e2e.ti.com/.../E2E_5F00_Consult-the-conditions-for-each-parameter-in-the-FCC-formula.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang:

    当温度变化或发生充电终止时、DODatEOC 会更新。 它是 VCT 发生时的 DOD 点、因此 DODatEOC = f (I、T、V)。 可根据电流和 Ra/Rb 表对其进行校正。

    当电量监测计获知旧电芯的参数时、FCC 将在每个周期后下降(在您的示例中、插入80% SOH 电芯)

    请使用我们的 Impedance Track 常见问题解答来验证您的公式、我们的 文档中应该有详细的记录: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100653/faq-impedance-track-faqs

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    DODatEOC 是否仅在温度变化和充电停止时更新? 充电开始时它不更新吗?

    请帮助我们在随附的 Excel 中进行详细答复、谢谢!

    Excel 中有三个问题、请帮助回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang:

    请澄清哪些问题、我认为我回答了 Excel 中的大多数问题。

    这些问题需要非常具体的说明和要求特定的答案、但我们没有足够的信息来回答其中某些问题。

    问题1: 不确定为什么学习发生在老化的细胞上、FCC 在学习过程中不一定会持续降低、如果学习正在进行、则应忽略所有与监测计相关的信息。

    Q2:FCC 是一种非常简化的方法、其中 DODfinal 会根据温度和负载经常变化。

    问题3:先前已回答。

    此致、

    怀亚特·凯勒