This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2673:最小输出电流

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2673

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323214/lm2673-minimum-output-current

器件型号:LM2673

如果 LM2673配置为3A 的最大电流(例如)、是否有任何种类必须保持的最小输出电流?

输入电压为24VDC、输出电压为3.3VDC 至12VDC (要在设计的几个不同部分中使用相同部件)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    否、如果负载电流小于峰峰值电感器纹波的一半、则器件应以 DCM 运行。

    谢谢。

    理查德