This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB-PD-CHG-EVM 01:电池充电器设置

Guru**** 2629085 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323063/usb-pd-chg-evm-01-battery-charger-settings

器件型号:USB-PD-CHG-EVM -01
主题中讨论的其他器件:TPS25750

大家好、

关于 USB 控制器和电池充电器,有一些与电池充电器相关的设置,用于自定义工具,

如果我设置此信息、如何在电池充电控制器中使用此信息?

EE-prom 连接到 USB C 控制器,cc 控制器是否会获得这些值,并构建此命令以使用此规格配置充电器 IC?

请建议、谢谢。

此致、

欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ernest:

    没错。 在 Application Customization Tool 中针对电池充电器的设置将从 TPS25750发送至电池充电器。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔