This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:BQ25713无效配置

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, TPS25750
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321761/tps25750-bq25713-invalid-configuration

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件:BQ25713

您好!

我们的器件电源项目基于 TPS25750D (仅受电方)+ BQ25713。 充电器和电力输送(PD)可使用 EEPROM 存储器进行配置。 在4.2V 的充电电压下、充电器工作正常、能够以最大电流为锂聚合物电池充电。 遗憾的是、当将 LiFePo4电池的电压设置为3.6V 时、充电器仅在 LDO 模式下工作(最大2A)。 这是由于 MinSystemVoltage 寄存器的标准设置为3.584V、而为较低电压启用 LDO 模式(ChargeOption0寄存器)。 将 MinSystemVoltage 设置为2.56V 或通过向充电器寄存器写入适当的值来禁用 LDO 模式后、电流会增加到设置的更高值。

遗憾的是、我们未在 TPS25750 Application Customization Tool 中找到配置 MinSystemVoltage 参数或其他充电器寄存器的方法。 我们还检查了 I2C 通信、并且发送到充电器的唯一寄存器是(AnalogDiscovery 输出):

Start, hD6 [ h6B | WR ], h00, h0E, h82, Stop
Start, hD6 [ h6B | WR ], h32, h37, h02, Stop
Start, hD6 [ h6B | WR ], h04, h10, h0E, Stop
Start, hD6 [ h6B | WR ], h02, hC0, h1F, Stop
Start, hD6 [ h6B | WR ], h34, h30, h10, Stop
Start, hD6 [ h6B | WR ], h04, h10, h0E, Stop
Start, hD6 [ h6B | WR ], h02, hC0, h1F, Stop
Start, hD6 [ h6B | WR ], h0F, h0A, Stop
Start, hD6 [ h6B | WR ], h0A, h40, h06, Stop

这些值缺少 MinSystemVoltage (寄存器0x0C)的传输、写入 ChargeOption0 (0x00)的值默认启用 LDO 模式。 总之、目前、如果没有 MCU 的额外通信、充电器将无法在标准模式下为电池充电。 因此、我们的问题是是否可以修改 EEPROM 内容、以便更改剩余的寄存器值。 具体而言、我们感兴趣的是两个寄存器:

  • 最小系统电压、
  • ChargeOption0。

这样、我们的目标是简化我们的固件运行、并避免每次将 USB 电缆连接到器件时对充电器进行额外配置。 我们还想以相同的方式将充电器的频率从标准800kHz 更改为1200kHz。

此致、

Paweł