This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM23601:外部时钟的适当电压电平是多少?

Guru**** 1457880 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM23601
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322904/lmzm23601-what-is-the-appropriate-voltage-level-of-the-external-clock

器件型号:LMZM23601

尊敬的工程师:

我们在设计中遇到了问题。
我们想使用外部时钟来同步 LMZM23601、但不知道外部时钟的引脚 MODE/SYNC 电压是多少。
它可以在1.8V 的电压电平下运行吗? 我们希望使用具有1.8V 电平的外部时钟。


感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kangwei:

    数据表建议输入电压介于2.3V 至5.5V 之间、占空比为25%至75%。

    谢谢。

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们希望使用具有1.8V 电平的外部时钟。 它可以在1.8V 的电压电平下运行吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kangwei:

    不、不能。  

    谢谢。

    理查德