This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:关于未使用的热敏电阻引脚和 LEDCNTL 引脚

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321307/bq40z50-r2-about-unused-thermistor-pins-and-ledcntl-pin

器件型号:BQ40Z50-R2

尊敬的 TI 专家:

1.未使用的热敏电阻引脚、在文件 SLUSBS8B 中、将未使用的热敏电阻引脚连接至 VSS。 但在 "常见多节电池电量监测计问题的故障排除"视频中、如果未使用某些温度传感器、它们可以保持悬空、也可以在10k Ω 电阻器下与 VSS 连接。 哪一项是正确的?

如果 不使用温度传感器引脚、直接连接到 VSS、 会产生什么后果? 如下图所示

2.关于未使用的 LEDCANTL 引脚,我将 DISP 引脚连接到 VSS, LEDCANTL 引脚直接连接到 VSS,而不是20k Ω 电阻器,会有什么后果? 如下图所示

哪种方法更适合保持悬空或将 VSS 与20k Ω 电阻器连接?

祝您度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1-对于任何未使用的 TS 引脚、它可以直接连接到 GND 或使用10k Ω 连接到 GND。

    2-我建议遵循数据表、其中建议将其连接到20k Ω 下拉电阻或保持悬空。  

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未使用的 TS 引脚、它可以保持悬空吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    建议将未使用的 TS 引脚接地。

    此致、
    尼克·理查兹