This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33604:LMZM33604

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321874/lmzm33604-lmzm33604

器件型号:LMZM33604

 一旦我们将 LMZM33604RLXR 从屏蔽袋中消毒超过168H、我们需要再消毒多长时间?

在60°C 处

在80°C 处

在125°C 处

我们有一个温度室、但我们不想从器件胶带中取出来。

情况紧急。

谢谢!

马尔科·米歇利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco:

    请遵循应用手册(AN-2029)、特别是"干燥组件"部分。

    有关这方面的更多详细信息、请参阅表5

    由于您不打算将器件从磁带中取出、因此建议将温度保持在40摄氏度。

    在这种情况下、请将其用胶带烘烤24小时。  

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!