This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1:在 LO 引脚上查询

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1320489/lm5146-q1-query-on-lo-pin

器件型号:LM5146-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5146

您好!

在 LM5146中、

当 EN < 0.4V 时、控制器处于关断模式。

当0.4 < en < 1.2V 时、控制器处于待机状态。

在上述两种情况下、LO 和 PGND 之间的阻抗是多少? 我想知道 LO 将悬空(开路或高阻抗) 还是短接至 PGND。

VCC 从外部施加12V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!

    在待机模式下会启用 VCC、因此 LO 将是低阻态、而在禁用模式下、它将是高阻态。

    希望这对您有所帮助。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  
    正如我提到过的、Vcc 是在外部施加的(不使用内部7.5V)。 VCC 也处于关断模式。 这是否意味着即使在关断模式下、LO 阻抗也很低?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sandeep  

    负责的工程师现已辞职、下周同一时间再见。   我查看一下原理图、稍后会告诉您。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sandeep

    经确认、从 VCC 引脚到内部 N-MOSFET 存在弱上拉电阻、当 EN 引脚接地时、该弱上拉电阻会将 LO 引脚下拉至地。  

    - EL