This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:BQ28Z610-R1 -寿命记录的真实性

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1320385/bq28z610-r1-bq28z610-r1---authenticity-of-lifetime-record

器件型号:BQ28Z610-R1

您好、TI 团队

我有一个关于寿命记录的问题。

我的客户在正常的存储环境中、其使用寿命记录显示低温度为-74度。

我已检查 NTC、没有发现任何问题。

您能告诉我其他可能的原因吗?

可能是由噪声引起的吗?

此致、

彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供参考图像

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    有时温度不得不下降到-74摄氏度、这样才能记录在最小电芯温度寿命数据下。 如果电芯温度从未低于此值、则可能的解释是存在断路、导致记录的温度下降。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jonny

    感谢您的答复。

    1. 日本的环境温度不太可能低于-72摄氏度。
    2. 我打开了 NTC 电路、显示为-52摄氏度(请参考图片)。

    是否存在任何其他可能性?

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、您好!  

    造成这种情况的另一种可能原因是、TS 引脚可能会以某种方式偏置到比基准电压更高的电压、导致报告的温度值非常低并且不切实际。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jonny

    IC 中 TS 的基准电压。

    这是否会被误解为 IC 的一个问题?

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、您好!  

    对于产生的混淆深表歉意、我之前提到的是 TS1引脚上的偏置。 如果以某种方式对 TS1引脚施加了电压、则这可能导致器件的测量温度低于其应测得的温度。  由于您使用的是 NTC、因此如果电阻升高、温度会下降、因此 TS1引脚上的电压较高、监测计会认为电阻较高、因此温度较低。 此外、若要让监测计向使用寿命报告、只需在很短的时间内看到该值。  

    此致、  

    Jonny.