我 在其中一个项目中使用了 BQ25798 IC、它会为磷酸铁锂电池充电、而不是为锂离子电池充电、如磷酸铁锂电池电量耗尽表、
涓流、预充电、CC、CV 和再充电阶段建议使用哪些电压设置?
此外、对于三节电池配置、 5V/3.3V 直流/直流转换器负载的 VSYS 范围应该是多少?
刘楠
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、NaN:
PROG 引脚电阻器设置转换器开关频率、SYS 上的默认电池稳压电压和默认最小系统电压。 默认值相对于4.2V LiIon x 1、2、3或4、因此您将使用最接近低于 LiFePO4调节电压的设置。 如果这适用于1S LiFePO4、我建议设置1S 4.2V、并将/CE 引脚上拉至高电平。 然后、主机可以在拉低/CE 引脚之前更改电池稳压电压和最小系统电压、以启用充电。 该充电器自动提供固定100mA 涓流充电、I2C 可调节预充电(120mA 默认)、可调节 CC (默认为1A)、 可调节 CV (默认根据 PROG 引脚电阻器设置)。 BAT 上触发再充电的压降由以下位设置:

在以下位设置的抗尖峰脉冲时间之后、

存储在 REG0x0A 中。
SYS 电压输出范围从寄存器中的可调 MINSYS 设置到电池稳压电压。

换句话说、充电器为电量耗尽的电池提供最小系统电压、然后在电池充电至稳定电压时跟随电池充电。
此致、
杰夫