请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25176J 主题中讨论的其他器件:BQ24075
我的负载是500mA、要使用100mA 为电池充电。
是否应使用导致 ICHG = 600mA 的 ISET?
如果我的负载降低到100mA、那么"备用"电流500mA 是否会进入电池(这是不可取的)?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.