This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25176J:负载共享、它是如何工作的?

Guru**** 2518030 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321490/bq25176j-load-sharing-how-does-it-work

器件型号:BQ25176J
主题中讨论的其他器件:BQ24075

我的负载是500mA、要使用100mA 为电池充电。

是否应使用导致 ICHG = 600mA 的 ISET?

如果我的负载降低到100mA、那么"备用"电流500mA 是否会进入电池(这是不可取的)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Giovanni

    如果我的负载降低到100mA,那么"备用"电流500mA 会进入电池(这是不可取的)怎么办?

    Bill J --是的,备用500mA 将使用电池。

    对于非电源路径充电器、负载和电池电流将是相同的。   

    与 BQ24075类似的电源路径充电器允许单独控制电池和负载电流。