请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54J061 您好!
您可以查看以下原理图吗?
可以批准在 C1213上使用470pF 吗?
TI 建议至少为680pF。

输出电流2A。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
您可以查看以下原理图吗?
可以批准在 C1213上使用470pF 吗?
TI 建议至少为680pF。

输出电流2A。