This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62827:TPS62827的问题

Guru**** 1472385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321211/tps62827-questions-of-tps62827

器件型号:TPS62827

尊敬的团队:

您能帮助查看以下原理图吗? 非常感谢。

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    除了 C82 (Cff)的值外、看起来一切正常。  通常、该电容应为120pF、但在原理图中显示为2200pF。  为什么会让它变得如此之大?

    谢谢。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您的大力支持。

    我们将更改为 120pF。

    我们还有另一个问题、我可以将 Cin Cap 更改为4.7 uF 吗?

    因为数据表显示 Cin 电容器为4.7uF。 非常感谢。

    非常感谢。

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    是的、他们可以降低 Cin。

    克里斯