请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92638-Q1 您好!
我有一个测量问题与您的一个微芯片 : TPS92638QPWPRQ1
它由我们的一位客户使用,电气原理图为 :
现场测试仪(卡是 未供电 )我们必须测量 R4 (49.9k Ω)的值,但我们无法测量此值,因为您的微芯片上的引脚9和12之间有一个 parralel 电阻器。
此值大约为4.5k Ω、但在每个微芯片上会发生变化。
您能告诉我您的微芯片中这个电阻和容差的值或者解释一下如何检查这个电阻 R4 吗?
非常感谢。
此致。