This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92638-Q1:电阻器测量

Guru**** 1135610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1319392/tps92638-q1-measurement-of-a-resistor

器件型号:TPS92638-Q1

您好!  

我有一个测量问题与您的一个微芯片 : TPS92638QPWPRQ1

 

它由我们的一位客户使用,电气原理图为 :

 

 

现场测试仪(卡是 未供电 )我们必须测量 R4 (49.9k Ω)的值,但我们无法测量此值,因为您的微芯片上的引脚9和12之间有一个 parralel 电阻器。

此值大约为4.5k Ω、但在每个微芯片上会发生变化。

 

您能告诉我您的微芯片中这个电阻和容差的值或者解释一下如何检查这个电阻 R4 吗?

 

非常感谢。

 

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cyril:

    为什么要测量电路板上 R4的值? 如果要准确检查 R4的电阻、请断开 R4和引脚9。

    由于不同 IC 之间存在内部偏差、因此很难给出准确的值。  

    Br、

    海利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailee:

    感谢您的答复。

    现场测试仪的原理是:在进行功能测试之前、检查我们是否已在 SMD 线上组装了正确的元件。

    如果我理解正确、我无法测试该值。

    再次感谢。

    Br、

    西里尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cyril:

    很难测量一个非常准确的值。

    Br、

    海利。