This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:静止模式下的 BQ40Z50R5平衡

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1319839/bq40z50-bq40z50r5-balancing-in-rest

器件型号:BQ40Z50

您好!

我从技术手册中了解到、要在静止状态下启用电芯平衡以实现基于电压的平衡、CBV_REST 应设置为1、而 CBR 用于基于充电状态的电芯平衡。

但是、我想知道、如果同时设置 CBV 和 CBR、是否会产生任何影响? 它是否会导致电芯平衡异常运行?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Slim 您好、

    如果启用了基于电压的电池平衡、则不会使用控制基于容量的电池平衡的位。 因此、无论是否设置了两个位、都需要 CBV_REST 才能通过基于电压的平衡进行静态平衡。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    很高兴知道这个。 除此之外、我想问一下 BQ40Z50R5的 FCC 估算、我们看到一些电池的 FCC 退化情况、这些电池能够在容量测试期间满足设计容量的要求。 我是否可以知道由 BQ 计算出的 FCC 的精度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Slim 您好、

    FCC 会根据环境和负载的情况经常发生变化。 对于一个配置良好的电池组、我预计最多会有几个百分点的误差。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    好理解、感谢您的快速支持。