请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS48111Q1EVM 根据数据表、浪涌电流限制取决于 PU 电阻器以及接地 PU 电阻器次级侧上的电阻器和电容器(数据表中为9.3.2.1)。 但 EVM 并未组装所有这些元件、仅 PU 电阻器(R10)、但 R15和 C9为 DNP。 如何在 EVM 上处理浪涌电流限制? 由于这些元件未组装、按照以下顺序
- Vin 存在 Q1、Q15关断-> Q1关断 Q15长达1秒-> Q1导通 Q15长达 x 秒-> Q1导通 Q15关断
或者是否仅建议安装这些组件以测试 EVM 上的浪涌电流限制?