This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560B:短路占空比设置

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR16030, TPS54560B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1320893/tps54560b-short-circuit-duty-setting

器件型号:TPS54560B
主题中讨论的其他器件:LMR16030

团队成员:

 使用 具有28V 输入电压和24V/3A 使用案例的 LMR16030/TPS54560BDDAR 的客户。

 开始时,测试短路时 LMR16030的热性能起作用。  但是、当在50W~40W 负载下正常工作时、热性能会稍高。  

 然后、我们决定更改为  TPS54560BDDAR、  短路期间的占空比为7.3%。  同时,我们发现  短路期间的 LMR16030占空比为3%
 我们是否有解决方案可以将短路期间的占空比从7.3%降低到3%?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您显示的曲线是什么、每个通道的通道/电压标签是什么?

    无论您从 TPS54560B 中获得的短路行为是如何设置的、都是内部的、而不是通常可配置的。

    此致、

    吉米