This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:如何在 BQ76952和 Bq76942之间实现同步

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1319247/bq76952-how-to-achieve-synchronization-between-bq76952-and-bq76942

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: BQ76942

您好  

我计划以堆叠配置使用 Bq76952和 Bq76942。

我想知道如何在 Bq76952和 Bq76942之间实现同步。

MCU 能否同时从两个 AFE 读取数据、或是否存在任何延迟。

Bq76952如何与 Bq76942通信。

 谢谢

哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish:

    不能同步堆叠的设备,它们彼此独立运行。 为了同时与两个 AFE 通信、您需要更改其中一个 AFE 的地址。 此外、可能需要隔离来与上部器件进行通信。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Luis  

    感谢您的反馈。

    如 TIDA - 010247中所述、MCU 和上部 AFE 之间将使用 I2C 隔离器

    为了使 MCU 能够同时从两个 AFE 获取数据、我们需要设置什么地址? 都在谈论 I2C 地址。

    两个 AFE 和 MCU 之间的

    谢谢
    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish:

    是的、我说的是 I2C 地址。 您需要更改 I2C 地址以便与两个 IC 进行通信。

    由于它们具有不同的地址、因此除非 MCU 调用其特定地址、否则它们将无法与 MCU 通信。 因此、我认为没有什么方法可以说明 AFE 之间存在什么延迟。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Luis

    堆叠配置中的两个 AFE 的 I2C 地址最初将是什么。

    I2C 地址。

    谢谢

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish:

    我建议您阅读 技术参考手册 (TRM) 水平。 中提到了 I2C 地址 第9.2节 I2C 通信子系统

    该器件是一个复杂系统、 TRM 中详细介绍了器件如何工作。

    另请阅读  BQ769x2软件开发指南以了解器件编程的工作原理。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Luis

    但在第9.2节中、它们未提供有关堆叠器件的信息、例如 AFE1和 AFE2的 I2C 地址。

    是否有任何应用手册介绍了如何为堆叠 AFE 配置设置 I2C 地址、初始地址是什么以及如何更改地址

    谢谢

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish:

    如果您读取 第9.2节 中提到 了什么是 I2C 地址以及如何更改 I2C 地址。 因此、对于其中一个堆叠器件、您需要更改 I2C 地址。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙