This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62873EVM-144:设计文件

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62873

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1320532/tps62873evm-144-design-files

器件型号:TPS62873EVM-144
主题中讨论的其他器件:TPS62873

您好!

我想询问是否可以共享开发套件的设计文件(源代码)。 用户手册仅包含光绘文件的图像。


谢谢!

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    如果您分享为什么需要设计文件的详细信息、会有所帮助?

    谢谢。

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tanvee、

    我们在设计中使用 TPS62873、配置与 EVM 套件相同。 我们购买了此 EVM 套件、以便与我们的硬件原型 Andi 一起进行测试、它效果非常好。 我们碰巧 PCB 上的空间与 EVM 套件大小相同、因此最好使用已经过测试的布局-这样可以真正缩短我们的上市时间。

    谢谢!
    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    感谢您分享详细信息。 最好是共享硬件的终端应用和客户详细信息。

    此致、

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    由于该项目涵盖在 NDA 中、我无法公开分享详细信息-您能否向我发送并发送电子邮件、以便我们对此进行详细讨论?

    谢谢!

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    我已与您共享我的邮件 ID。  

    此致、

    Tanvee