This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61221:真正的 VOUT 禁用

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1315632/tps61221-true-vout-disable

器件型号:TPS61221

您好!

我正在设计一个由两节 AA 电池供电的产品、而一个 TPS61221用于为蓝牙模块提供3.3V 电源。

BT 模块仅在某些条件下使用、大部分时间通过将 TPS61221上的 EN 信号设为低电平来断电、但是在禁用转换器的情况下、VOUT 上仍然存在电压。

查看数据表后、该电压由于一个内部二极管而出现、由于 BT 模块可以在低电压下运行、因此从未真正关闭。

我的问题是、您建议如何禁用 VOUT 输出、即在 VIN 之前禁用简单的 PNP 晶体管?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    使用二极管在此处真正断开输入与输出。