尊敬的先生:
我设计了一个采用6芯串联配置的 BMS、COV= 4200mV 和 CUV=2100mV。 我还在下面附加了 gg.csv 文件、我的设计以及 srec 文件、供您参考、您可查看该文件。 我在固件中将 OCC 指定为2000 mA、因此我要使用1500 mA 为电池组充电、并设置直流电源参数 Voltage= 25.2V 和 Current= 1500 mA、但在我的 BQ Studio 中它显示的是1560 mA。 我附加了图像供您参考、您可以查看这些图像。 充电之后、bq40z80会在其 ALERT 和状态中设置 CHGC 位。 我不知道这些寄存器的功能是什么、它的参数表示是什么、因为我使用了 TRM 中指定的默认参数值。 请告诉我、如果我将参数值更改为其他值、我的 BMS 将如何行为。 此外、我还想了解 CHGV 和 OC 寄存器及其参数值、如何针对我的设计对其进行配置。
我也想告诉大家、我是通过电池充电器板、上面有 LTC4015芯片完成的一次迭代。 在固件中、我已将电流设置为1600 mA、同时在 CHGC 位设置后用1475 mA 电流为 BMS 充电、但它会停止充电。 我想知道充电故障的可能原因是什么。 为什么会根据这些位的参数值设置这些位、或者我们可以更改哪些参数值来解决这些问题。
e2e.ti.com/.../_2300_1.gg.csve2e.ti.com/.../Log_5F00_Test22.zipe2e.ti.com/.../MicrosoftTeams_2D00_image-_2800_2_2900_.zip e2e.ti.com/.../8726.BMS.pdf
正在等待您的回复
此致、
舒伯姆