请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC25660 您好!
我计划在低电压输入应用中使用 UCC25660 IC。 其中规格为 Vin=48V;Vout=24V/30A。
数据表中给出了高压输入条件下的效率曲线。 效率是否与我们的规格中的给定曲线相似? 如果不是大致的效率水平是多少? 此 IC 能否达到97%的效率水平?
感谢您的帮助。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
数据表中的效率曲线来自180W 参考设计。 您可以找到指向参考设计用户指南的链接。
https://www.ti.com/lit/pdf/sluucv2
输入和输出功率要求与您的设计不同。 根据功率耗散负载和冷却情况适当选择元件后、我希望您能获得类似的效率 性能。
以下链接将为您提供一个设计工具、该工具可帮助您设计采用 UCC25660器件的 LLC。
此致、