This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51561:宽输入范围 SEPIC 转换器的电感器计算

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51561, LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1319510/lm51561-inductor-calculations-for-wide-input-range-sepic-converter

器件型号:LM51561
主题中讨论的其他器件: LM5156

我目前正在使用 LM51561设计 SEPIC 转换器、但在线发现关于如何计算所需耦合电感器电感的信息存在冲突。 我附上了到目前为止完成的计算、但关于标记为黄色的器件、我不确定应该使用哪一个来获得正确的电感值。 最小和最大输入电压适用于两个不同的电源、一个为12Vdc、另一个为36Vdc。 不会在中间电压之间使用。 27.5的输出电压最终将为两个串联的12V 电池充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    感谢您使用 e2e 论坛。
    我们提供多种工具、可帮助计算设计值和耦合电感器参数。
    LM5156快速入门计算器和功率级设计器工具最适合您的情况。
    您可以在此处找到链接:
    https://www.ti.com/tool/download/SNVR481
    https://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER

    请使用这些工具仔细检查计算。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、是的、我了解所有设计工具、到目前为止我一直在使用它们以及 Webench、但这并未澄清我的问题。 在所示的大多数计算中、似乎针对最大值采用了 Delta IL。 您的设计工具都采用 Vin (min)和 D ( max)、但我查看多个 SEPIC 参考设计时、它们都使用 Vin (max)和 D (min)

    这里说要使用 Vin (min)和 D (max)

    https://www.ti.com/lit/an/slyt309/slyt309.pdf?ts = 1706696842642&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.be%252F

    但这里说要使用 Vin (max)和 D (min)

    https://www.ti.com/lit/an/snvaa43/snvaa43.pdf?ts = 1706712598906&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    这里还说要使用 Vin (max)和 D (min)

    https://www.ti.com/lit/an/slva516a/slva516a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    感谢您澄清了这个问题。
    我完全同意这令人困惑的说法、因为这也会导致几个不同的电感结果。

    电感定义了设计从 CCM 切换到 DCM 时的负载阈值。 它必须由用户定义设计应在哪种模式下运行、以及器件在何种最大负载百分比下将从 CCM 切换到 DCM 运行。

    计算得出的电感会有所不同、具体取决于 CCM-DCM 阈值设置位置、以及该值是针对最坏输入电压条件还是针对平均输入电压计算得出的。

    当双击原理图中的电感器查看电流纹波行为时、可以在 Power Stage Designer 工具中看到此可视化效果。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、感谢您的澄清。 实际上我并不知道功率级设计器的那个功能、所以这很有帮助。 我还将介绍不同的模式和阈值、感谢您的帮助!