This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3697:PWM 脉宽的最小值

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3697, LP8867-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1317157/lm3697-minimum-value-for-the-pwm-pulse-width

器件型号:LM3697
主题中讨论的其他器件: LP8867-Q1

您好!

我的客户询问 LM3697的 PWM 脉冲宽度的最小值、您能否与我们分享该信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:

    我是否可以知道客户期望的 PWM 脉冲宽度是多少?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、客户需要知道开/关时间的 PWM 最小值、它是否支持开/关时间0.5us?

    LP8867开/关时间的最小值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:

    您是在问 LP8867-Q1而不是 LM3697吗?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不、仅供您参考、我们可以在其他器件数据表中找到导通/关断时间规格。

    为什么 LM3697没有提及此信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:

    我想我们未列出此规格的原因是 LM3697实际上采用了模拟调光。 输入 PWM 将首先通过低通滤波器、因此输出将是模拟的。

    Br

    帕特里克