This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25723:SYSOVP 出现在高温下

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25723

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1318692/bq25723-sysovp-appears-at-high-temperatures

器件型号:BQ25723

您好  

具有 BQ25723、 BQ25723的客户设计具有4节串联电池、CELL_BATPRESZ 设置为75% VDDA。 当电池未在室温下插入时、VSYS 输出电压为12.3V、并且它可以长时间正常工作。 将处于该状态的器件放入70℃ 高温 恒温器中。 工作大约10分钟后、充电控制器关闭、SYSOVP 变为1。

使用一个示波器来测量 VSYS 的电压波形、并发现 VSYS 从高温恒温器中的12.3V 继续升高、最终控制器在达到大约19.5V 后关断。

 BQZ 容器:charger_1_00-BQ25723.bqz
*
充电选项0 070E
充电电流0000
最大充电电压41A0
输入电压3200
最小系统电压6C00
IIN_HOST 7F00
IIN_DPM ff00
充电选项1 eF10
充电选项2 32BF
充电方式3 0434
PROCHOT 选项0 4AFD
PROCHOT 选项1 81FF
充电选项4 E048

请帮助检查它。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    由于未插入电池、您是否可以将  CELL_BATPRESZ 拉 至接地状态并在 70℃ 处进行测试、然后查看 VSYS 是否仍然达到 SYSOVP?

    此致、

    穆尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,穆尼尔

    感谢 您的答复。

    客户将尝试此状态。 但该初始电压是1S 吗? 他们需要将寄存器设置更改为4S?

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    您指的是1S 的什么初始电压?

    只要没有电池  CELL_BATPRESZ、就应该为0V。 有电池时、您可以根据需要更改为1S 或4S。

     在70℃ 进行测试时、请同时获取 VBAT、VSYS、SW1、SW2节点的示波器捕获。

    此致、

    穆尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,穆尼尔

    感谢你的帮助。

    客户按以下方式执行测试:

    在室温下将 CELL_BATPRESZ 设置为0V、VSYS 为4.2V。 设置0B/0C 寄存器可以将 VSYS 修改为12.3V。

    在70℃ 处将 CELL_BATPRESZ 设置为0V 如果未设置0B/0C 寄存器、VSYS 也将输出高于12.3V 的电压、并且 VSYS 的电压将逐渐增加。 在进行测量时、电压已达到20.5V。 正常吗?

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    该部件没有0B/0C 寄存器。 我相信你的意思是0D/0C vsys_min ()注册。  

    在  CELL_BATPRESZ = 0V 且未设置0D/0C 寄存器的情况下、室温下 VSYS 应为3.6V。 而不是4.2V。

    当 CELL_BATPRESZ = 0V 时、SYSOVP 为25V。

    1.您是否看到 当 VSYS 逐渐增加到20.5V 时、SYSOVP 在70℃ 处触发?

    2.是否有负载连接到 VSYS?

    3.请 从70℃ 的客户处获取 VBAT、VSYS、SW1、SW2节点的寄存器映射和示波器捕获。  

    据我所知 、增加温度不应使 VSYS 升高。 请确认您的问题的以下信息是否正确。

    设置

    结果

    CELL_BATPRESZ = 0V

    VSYS = 12.3V 并逐渐增加至20.5V

    SYSOVP 命中=是/否?

    未设置0D/0C (默认值)

    温度= 70℃

     是这样吗?

    此致、

    穆尼尔