请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM22677 在开发板上、我有两个 LM22677降压转换器、它们可以对应两个不同的电压电平(可调节为12V、固定为5V)。 根据 数据表 第7.3.4节、两个连接器的 RT/SYNC 引脚通过1k 电阻下拉为低电平、并与2N7002 N 沟道 MOSFET Q1连接在一起。 请注意、我意外地将使能引脚(7)连接到输入电源。 在实际电路板上、这些引脚呈弯曲状态并通过跳线焊接在一起。 
然后、数据表指定:两个稳压器将以相同的频率计时、但根据具有最快内部振荡器的稳压器的最短关断时间、会略有相移。 轻微的相移有助于降低稳压器输入电容器上的应力。
因此、我预计探测每个转换器的 SW 引脚将显示大约200ns 的最短关断时间的相移。 但实际示波器显示两个波形完全同相。
我是否预计不会出现200ns 的相移? 我是否对数据表存在误解或电路设计有误?