This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电池充电器 IC 和电量监测计建议查询

Guru**** 1142300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27427, BQ27Z746, BQ24072, BQ25616, BQ27Z561, BQ27426
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1319305/battery-charger-ic-and-fuel-gauge-recommendation-inquiry

主题中讨论的其他器件:bq24072BQ25616、BQ27427 BQ27Z561、BQ27Z746、 BQ27426

您好、TI 专家

该客户目前正在审核 LTE Tracker 的开发。

下面是所审查产品电源部分的方框图。

1.电池充电器 IC:

首先、我们考虑使用 bq24072 (1.5A)、但由于需要缩短充电时间、我们考虑使用充电电流为3A 的 BQ25616。

但是、如果有更合适的器件、请推荐。

2. 电池电量监测

客户正在查看 MAX17262 (ADI)电量监测计、如果 TI 有更换器件、请推荐。

Q1)您是否有可以推荐的电池充电器 IC?
Q2)您是否可以推荐电量监测计?

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Q1)我会让充电器团队的一些人回圈、为我提供充电器建议。

    Q2) ADI 设备发出亮点通知,表示它是一个超低 IQ 设备。 如果客户优先考虑低 IQ、我会推荐 BQ27426或 BQ27427。 其他单节电池选项包括 BQ27z561或 BQ27z746、具体取决于客户的优先级。  

    如果需要有关所列仪表的更多信息、请向我发送电子邮件。

    此致、

    埃文