This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27761:固定频率运行

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27761

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1319453/lm27761-fixed-freq-operation

器件型号:LM27761

尊敬的团队:

我的客户也希望将 LM27761用于 本问题等敏感模拟系统

是否可以在轻负载下强制器件以~μ s 2MHz 的固定频率工作?

是否可以增加输出端的负载以保证高频率运行?

我们需要的大致负载是多少?

此致、

近红外

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 NIR、

    在轻负载下、无法强制此器件进入2MHz 的固定频率。

    更高的负载电流可保证高频率运行。

    电荷泵的输出阻抗是开关频率的函数。 输出阻抗 不再降低的负载表示固定频率运行。

    此致、

    瓦伦