This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060:过流电源被切断。

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5060, LM5060-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1318662/lm5060-overcurrent-power-is-cut-off

器件型号:LM5060

您好!

我正在创建一个使用 LM5060来控制电池开/关状态的电路。

然而、在14A 负载时输出被切断、我需要此电路来支持最大19A。

我不确定问题可能在哪里。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    欢迎使用 E2E!

    您可以增加 R3并进行检查吗? 必须调整这些元件值(Rs 和 Ro)的大小以满足目标过流保护阈值(OCP)。 或者、您也可以使用 LM5060-Q1设计计算器检查 OCP 范围并进行相应的调整。

    Br、

    勒凯什