This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:最大电芯电压和4S 配置

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1315647/bq76952-maximum-cell-voltage-and-4s-configuration

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: BQ25756

您好!

我们 想将 BQ76952用作 4节 LiFePO4 48V 电池包的 BMS。 计划采用四节12V 串联电池来产生48V 的电池组电压。  在数据表中、电池的最大差值似乎是5.5V、但观察最大电压和 Vc 线路之间的差分电压、似乎有一种方法可以连接 Vc 引脚来实现这一点? 这可以实现吗?或者是否有适合高电压电池的更好器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jake、

    电芯测量的 ADC 在~6.05V 处饱和。 但是、我们建议电压最高为5.5V、以获得良好的精度。  

    它实际上并不适用于12V 电池。

    但是、每个 IC 都能够通过 VC16引脚测量电池组顶部电压、因此可以测量12V。 因此可以将 VC1到 VC15短接在一起。 遗憾的是、这意味着您需要4个 IC 才能测量全部四个电池电压。  

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件在将 VC1短接至 VC15并将其仅用于监控电池组和驱动电源路径 FET 时是否可以正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jake、

    应该没问题、但请确保所有基于电芯的保护都已关闭。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错、谢谢。 与 此相关的是、我想在此系统中将 BQ25756用作充电器、从数据表来看、这似乎是一个很好的选择、是否有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jake、

    酷!

    我正在充电器团队中循环查看该充电器是否适合您。 由于现在是我们的一天的结束,我希望明天能得到他们的答复。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jake、

    BQ25756非常适合此应用。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太好了、感谢您提供反馈