This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A47-Q1:温度

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1317462/tps7a47-q1-about-temperature

器件型号:TPS7A47-Q1

大家好、

当我将5V 输入添加到20V、而输出保持在3.3V 时、器件温度从30度变为接近100度是否正常?

如果需要达到器件的最大输入电压35V、此状态下是否存在散热问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    您的系统中正在使用多大的负载电流? 这将帮助我确定温度升高是否可能是个问题。

    此致、

    汉娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我用它给一个时钟分配芯片和一个微控制器,供电、电流大约为0.1A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在输入为20V 时、温度增加到100度是正常现象。 当使用结至环境热阻进行计算时、我们可以看到、随着耗散的每瓦特、温度将比环境高31.1摄氏度。  

    1.使用第一种情况5V 到3.3V:

    (0.1A)*(5V-3.3V)=0.17W->0.17W*31.1=5.287+25 (环境温度)=30°C

    2.使用第二种情况20V 到3.3V:

    (0.1A)*(20V-3.3V)=1.67W->1.67W*31.1=51.937+25=77 C

    这里的77 C 是仿真值、而不是测试值、这意味着您发现的100度值可能在本例中是合理的。  

    3.使用第三种情况35V 到3.3V:

    (0.1A)*(35V-3.3V)=3.17W->3.17W*31.1=124 C

    同样、这是一个仿真值、而不是测试值、因此实际值会更大。 该值约为最高工作温度145C。  

    热耗散是基于这种情况的一个问题。 要增加器件周围的散热、我们建议在器件周围覆铜并在设计中集成通孔。  

    请参阅此说明热性能的注释: 线性电压稳压器和热管理(LDO)数字设计人员指南(修订版 A)(TI.com)

    请参阅此附注以了解更新的热 指标:半导体和 IC 封装热指标(修订版 C)(TI.com)

    如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    谢谢!

    汉娜