This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62843:TPS62843问题

Guru**** 2652575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1316691/tps62843-questions-of-tps62843

器件型号:TPS62843

尊敬的团队:

我们正在使用 TPS628438YKAR 进行项目,但其表面属于纤维成型。

如果是光纤、因此 AOI 制造很难识别 SMT IR 回流后引脚1应在何处。

您是否对 AOI 有任何建议、以确保此元件的 SMT 引脚1?

对于您的另一位客户、他们是如何在制造方面做的?

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    让我在内部检查一下、一两天内给您回复。

    此致、

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    在数据表中、我们具有基于工厂制造用胶带和真实材料的标记参考。

    如果您要进行一些返工、可能很难识别标记。

    到目前为止、我们没有发现其他客户有任何问题。

    谢谢。此致、

    Moheddin。