This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:BQ40z50 R5中的充电终止电压偏移

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1316898/bq40z50-charging-termination-voltage-offset-in-bq40z50-r5

器件型号:BQ40Z50

在 BQ40z50 R5 TRM 中、没有关于 充电终止电压偏移的描述。

客户不知道如何配置此参数以及它如何影响充电终止。

您能详细解释一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    我想它是在 TRM 中定义的、但名称与.gg 文件略有不同、实际上是 Charge Term Voltage。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt,

    我请求的是偏移量。 偏移。    充电终止电压偏移。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    它们是相同的参数、TRM  在 DF 映射部分中确实有充电端接电压偏移、但在定义 部分中、它是 充电端接电压。 两者是相同的内部参数。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、Wyatt、我不明白它们为什么是同一个参数?

    如果术语充电电压为4200mV、偏移量为75mV。  

    那么、当监测计终止充电时、电压情况是怎样的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎在 R5 TRM 中、名称已更改、而且 TRM 中也没有关于 OFFSET 参数的说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    是的、我认为"偏移"添加到了 TRM DF 数据表定义中、但没有添加到"说明"部分。 R4中也是如此。

    TRM 中列出了电压条件:

    当最大电芯电压+ 充电项电压(Offset)大于 ChargingVoltage ()/Num Cells 时、将满足电压条件。

    此致、

    怀亚特·凯勒