This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76200:负电压保护、建议

Guru**** 1142300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1316724/bq76200-protection-against-negative-voltages-recommendations

器件型号:BQ76200

尊敬的:

我正在设计具有高侧驱动器的 BMS、目前我正在阅读反向电压保护知识。

本应用图4: bq76200反向电压注意事项、建议添加耗尽模式 MOSFET (Q5)来保护 BQ76200的"PACK"引脚、是一种具有低压降的肖特基二极管也是一种很好的解决方案?

此致、

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    只要肖特基二极管能够处理电流、它就可以保护引脚免受负电压的影响。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    我不确定您是否在谈论 D2?

    我的意思是用二极管替换 Q5。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    "我明白了! 我指的是 D2。 这通常足以保护 PACK-免受过负电压的影响。 从应用手册的说明来看、Q5耗尽型 FET 旨在限制电流。 但这可能不是必需的。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    我们假设最坏的情况是充电器以某种方式接反了。 这意味着-42V。 Q5 MOSFET 将无法处理这一功率。 我们可以使用更强大的消耗 MOSFET、但+1W MOSFET 似乎比并联使用2个<1W 的 MOSFET 更昂贵、如下所示:

    这是一个可行的解决方案还是我们可以通过其他措施来限制高电压电流吗?

    跟进问题:建议 Q4的 Vgsth 是什么? 如果 PACK+为负、那么我会认为"PACK"引脚上的电压=- Vf (diode2)(例如=-1.2V)。 假设 DSG = 0V、这意味着如果-DSG (-1.2V)< Vf (例如-1V)、那么 Q4将开始传导电流? 因此、Vgsth 是否需要低于-Vgsth Vf (例如-2V)? 确保施加的反向电压不会使正向电压不会触发 MOSFET? 因为如果它开始导通、则意味着 DSG 将被拉至0V 以下。 Q4是否需要齐纳二极管来防止 Vgs 上的过压?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    这种方法可行。 另一种选择是简单地将多个电阻器串联/并联放置、并将 Q5完全移除。 那么电流/功率将由电阻进行分配、

    可通过 D6齐纳二极管针对 Vgs 过压提供 Q4保护。 调整其大小。 现在、PACK-不会是太负、相对于 VSS、最多为-0.3V、而且当 DSG FET 关断时、DSG FET 电压通常驱动至 PACK 电压、因此 FET 不应导通、除非 DSG FET 驱动器打开。

    表1. 测试电路元件值 实际展示了用于该电路的元件、所用的 FET 具有-2V 栅源导通电压。 因此、我推荐该范围左右的 FET。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙