This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:我们是否具有 Vin 的 ABS 等级? 我们需要20ns 内的短期规格

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200, TPS63810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1317474/tps51200-do-we-have-abs-rating-for-vin-we-need-short-term-spec-like-within-20ns

器件型号:TPS51200
主题中讨论的其他器件: TPS63810

专家、您好!

我们是否有 Vin 的绝对最大额定值? 我们使用 TPS63810实现前端并为 TPS51200 VIN 提供3.3V 电源。 但似乎有高达3.6V 的启动尖峰。 我们想知道您是否可以提供短期(20ns 内或一个较短周期)的 ABS 电压额定值、以便我们知道这个3.6V 电压是否可以使用。 现在从数据表中、它显示绝对最大值为3.6V。 但我们想知道 TPS51200是否可以在启动期间支持这种尖峰。 非常感谢!

此致、

安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann!

    如您所要求的那样、某些器件具有适用于短期绝对最大值的数据表规格、但这是一款较旧的器件、数据表中没有此类规格。 通常、对于较新的器件、我们可以联系设计团队获取此类情况的确认、但在本例中、我们没有此选项、因为它是几年前设计的。 因此、很遗憾、我们无法保证短期尖峰是可以的、因此您应该尝试确保 VIN 引脚电压不会超过3.6V 绝对最大电压。

    此致、

    马特