This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548D26:您能向客户推荐我们的合适解决方案吗?

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548D26, CSD95373BQ5M, TPS543C20A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333495/tps548d26-could-you-advise-our-suitable-solutions-to-customer

器件型号:TPS548D26
主题中讨论的其他器件: CSD95373BQ5MTPS543C20A

大家好、

 我的客户的设计条件:

VIN=12V,Vout1=3.3V (45A),Vout2=5V(30A),模拟解决方案。

我发现 TPS548D26适用于5V/30A 额定值。

但 对于 3.3V/45A 应用而言似乎是不可行的。

因此、我需要 BU 中的建议来提供合适的直流/直流解决方案。

客户还提到他们可以使用具有 CSD95373BQ5M 的直流/直流控制器。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在继续推荐器件之前、我有几个问题和意见:

    • 对于这两种设计、请注意器件的温度(SOA 曲线)、因为如此高的输出电流和输出电压会导致高功率耗散。
    • 客户是否需要转换器或模块?
    • 客户的单相或多相(可堆叠转换器)是否正常?
    • 他们的设计的频率规格是多少?

    谢谢。

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Calan、

    现在我进行促销

    对于5V/30A、我建议使用1个 TPS548D26

    对于3.3V/45A、我建议使用2个 TPS543C20A

    =>它们是控制器或转换器的首选

    => 两者都可以

    =>他们没有任何偏好

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    这些器件应该可以正常工作。

    至于 3.3V/45A TPS543C20A、请记住这是40A 器件。 您可以通过堆叠此器件来实现45A、因为这是它的特性之一。

    如果没有其他内容、我将关闭该主题。 如果您的问题得到了解答、请不要忘记点击"这已解决我的问题"。

    谢谢!

    卡兰