Other Parts Discussed in Thread: BQ76942EVM, BQSTUDIO
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
我们已经制作并组装了 TI 网站上提供的7芯 BMS (3.7V*7=25.9V 电池)两层测试板。
借助 bqstudio 和 BQ76942EVM、我们能够使用跳线与2层板器件进行通信。
请帮助我们为双层测试板上的器件生成 OTP 映像文件、以便在独立模式(无处理器)下工作。
以下是我们的规格:-
1.) 过压保护:30V (每节电池4.28V)
2.) 欠压保护:19.8V (每节电池2.82V)
3.) 工作温度范围:-30 C 至+55 C
请分享 OTP 文件、我们可以直接将该文件刻录到 TI 网站上提供的测试板上、以便在器件以待机模式启动时满足上述规范。
或者至少共享配置文件生成步骤。